This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:查看 TPS65988的原理图

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476319/tps65988-review-the-schematic-of-tps65988

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

大家好、团队成员:

(__LW_AT__使用 Type-C 端口为产品供电 两个端口均可用于供电或受电)、USB PD 控制器使用 TPS65988。 客户报告某些产品无法正常工作(有两种不良现象:1. 无法在 USB Type-C 连接器上提供电缆插头或方向检测;2. 无法成功加载配置模板)、请帮助检查导致它的原因。 附件是  TPS65988的原理图。 谢谢!

e2e.ti.com/.../TPS65988.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    感谢您联系我们!

    什么是终端设备? 该设计是否需要 DisplayPort 支持?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

     终端设备是一种仪器效应设备、不需要支持 DisplayPort。  TPS65988的电源器件原理图已添加到附件中、请帮助查看该原理图。 谢谢!

     e2e.ti.com/.../TPS65988_2D00_1.pdfe2e.ti.com/.../TPS65988_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    客户在设计过程中处于多远的阶段? 如果它们不需要 DP 交替模式、我们强烈建议它们使用 TPS25751。 如果他们的目标是实现 PD3.2合规性、则 TPS65988将无法支持该功能、需要交换到两个 TPS25751D IC。

    关于 TPS65988问题、您能否提供使用的.pjt?

    配置模板加载问题是每次发生、还是每隔一段时间发生? VIN3V3是否有内部电源? 如何引导系统。

    关于"电缆插头故障"、如何测试此问题、预期行为是什么、故障频率是多少?

    谢谢。此致、

    Chris