This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:EN 引脚

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480242/tpsm63610-en-pin

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

大家好!


我对 TPSM63610的 EN 引脚有疑问。

客户意外地设计了 EN 引脚处于开路状态。

但是、TPSM63610正常工作。 为什么会这样呢?

但是、TPSM63610似乎存在个别差异、其中一些器件正常工作、而另一些器件无法正常工作。

EN 引脚是否由某个东西内部弱上拉?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山

    根据功能安全文档和 DS、我不建议使用悬空 EN。 器件可能无法开启。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew-San:

    感谢您的答复。

    我知道 EN 端子不应悬空。

    客户意外将其悬空。
    但效果不错。 为什么会这样呢?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isiwata-San:

    VIN 到 EN 可能存在一些泄漏。 设计中没有弱上拉 EN 的分立电流源、以防忘记上拉 EN。 因此、我们不能保证它能在这种条件下正常工作。 在特定的低 VIN 值下、器件也可能无法工作。

    谢谢!

    Andrew