This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:如果较高电芯组以反向方式连接、会发生什么情况

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2962
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480225/bq2962-what-happen-if-higher-cell-stack-is-connected-in-reverse

器件型号:BQ2962

工具与软件:

嗨、团队:

我们能否谈谈 客户提出的 bq2962问题

他们想知道较高电芯是否以相反的顺序连接

较高电芯的电压低于较低电芯组的电压。

而不是触发 OUT 输出。

其他什么影响将对第二保护装置?

 

从下面的绝对最大额定值表中、反向电压仅为-0.3V、所以它可能对 bq2962造成永久损坏。 这种情况下的故障症状可能是什么?

 

谢谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    正确、在这种情况下可能会造成永久性损坏。  

    此时的行为是不可预测的、我们无法准确说出器件可能损坏或不损坏的方式。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon