This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:锁存 WDO 时的 CRST 限制

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480784/tps3850-crst-limitation-when-latching-wdo

器件型号:TPS3850

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望为 WDO 实现锁存输出。

我在 e2e 线程下面发现了一个建议添加缓冲区的线程。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298948/tps3850-q1-latching-wdo-watchdog-output 

但这种方法建议为 CRST 使用150pF 至5nF 的电容器、但客户希望使用更长的复位时间。

是否存在任何问题、在锁存配置使用缓冲器的情况下将100nF 或 NC 用于 CRST?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    对于这个配置、CRST 的电容器值无关紧要。 当使用缓冲器方法时、CRST 的最大值可以是1uF 或悬空、锁存器将起作用。  

    Jesse