This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:传播延迟测量

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1, ISO5852S, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480867/ucc27712-q1-propagation-delays-measurement

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO5852SUCC27712

工具与软件:

 UCC27712-Q1数据表中提到了下图中的传播延迟测量。 例如 、tPDHL 是在 PWM 50%至 HO 90%之间测量的。 同样、 tPDLH 的测量范围为  PWM 50%至 HO 10%。  其中、如 ISO5852数据表所示、 传播延迟的测量范围为 PWM 50%到 OUTH/L 50%(请参见下面 ISO5852数据表的屏幕截图)。 为什么有一个差异.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga:

    测量传播延迟的最准确方法是在驱动器输入端具有快速上升和下降时间、从而不影响延迟测量、并测量从驱动器输入到驱动器输出开始转换、上升或下降的时间。 此外、在许多驱动器传播延迟测量中、驱动器负载为0nF、而不影响测量。 另外、在 ISO5852S 上、驱动器负载为1nF、这意味着您会看到一些驱动器的上升和下降时间以及信号传播延迟。

    指定传播延迟的最常用方法是 UCC27712的指定方式。 这样、您就不会根据驱动器输出上升和下降时间看到测量的贡献(和变化)。 驱动器上升和下降时间作为其自身的参数进行测量、并取决于驱动器负载和驱动强度。

    我不知道为什么以这种方式指定 ISO5852S、但可以说 UCC27712方法更常见。

    此致、