This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:TPS562208

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476036/tps562208-tps562208

器件型号:TPS562208
Thread 中讨论的其他器件:TPS564252

工具与软件:

您好!

我有9V 电池、我需要将 MCU、传感器和电机驱动器的电压降至3.3V。 我预期最大负载电流为2A。
我需要一种具有成本效益的高效、小尺寸解决方案。 如果是固定输出解决方案、并且我更倾向于降压转换器、以保持高效率、除非有其他选择、那就好了。
如果它具有过压、欠压特性。 这将很好、但没有必要。
你能帮我解决这个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    稍后会检查并更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我们有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 TPS564252是否可以。 它具有 ECO 模式、可实现更好的轻负载效率和精确的 EN 引脚、可对 Vin UVLO 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 
    是的、我认为它会起作用。
    感谢您的帮助