This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:基于 BQ25756EVM 的充电器板设计所需指南

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480751/bq25756evm-guidance-needed-for-bq25756evm-based-charger-board-design

器件型号:BQ25756EVM

工具与软件:

e2e.ti.com/.../BMS_5F00_BC-_2800_2_2900_.pdf

尊敬的 TI 团队:

我们遵循 BQ25756EVM 电路板的参考设计、设计了4层 PCB。 我已上传原理图供您查看。 我们还有 EVM 板、它运行良好、我们交叉检查了原理图-两者完全相同。

您能给我们介绍一下我们还需要验证或检查哪些方面吗? 我们已经完成了除该充电器板之外的项目。

感谢您的支持。

此致、
Vishwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwa、

    感谢您在这方面的努力。 我有关于原理图的一些问题:

    • 您能告诉我您的输入/输出电压和电流是多少吗?
    • 此外、您是否会使用 USB 应用? 否则、您可以将 VBAT 和 VAC 上的电容减少到仅80µF。

    您的原理图将正常工作并正常工作、但该 EVM 设计为可在整个 IC 输入和输出电压范围内工作。 可能可以进行一些优化来降低成本或提高性能。

    此致、
    埃森·加洛韦