This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:识别 TPS25750与 TPS25751以确保正确的补丁加载

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479186/tps25751-identifying-tps25750-vs-tps25751-for-correct-patch-loading

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792、

工具与软件:

您好!

我们使用的是设计为的电池充电 PCB TPS25750 BQ25792 存储在我们的早期产品中。 现在、我们要使用新版本  TPS25751 . 但是、我们的现有补丁似乎无法与新的 IC 配合使用。 我们知道、我们可以使用生成新补丁 应用程序自定义工具 、但这会导致两个单独的补丁文件、一个用于 TPS25750、另一个用于 TPS25751、这意味着必须进行配置。

为了确保将正确的补丁加载到 EEPROM 中、我们需要一种方法来确定电路板上存在哪个 IC。 是否有一个为 TPS 提供标识符的特定寄存器?

谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azad:  

    TPS25750和 TPS25751具有不同的固件基本映像、彼此不兼容(无法在 TPS25751上使用 TPS25750配置、反之亦然)。 如果这是从 TPS25750到 TPS25751的产品更新、在组装 PCB 时是否有理由不识别 PD 版本(TPS25750与 TPS25751)?  

    我们没有寄存器来区分这两款器件。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reymond:

    感谢您的快速响应。

    我们有一个器件可以将补丁加载到 PCB 上的 EEPROM 中。 该器件还在生产后用于测试我们的 PCB。 无论使用哪种 IC、我们的目标都是确保旧 PCB 与 TPS25750的兼容性、以及新 PCB 与 TPS25751的兼容性。 因此、我们需要一种可靠的方法来区分这两种 IC。

    在查看主机接口技术参考手册表1-1时、我注意到寄存器0x2F 包含一个device_info值。 这是否是一个有用的方法来识别我们的情况下的 TPS 差异?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azad:

    请给我们几天时间来了解最佳选择、我们将在下周早些时候与您联系。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您让我知道。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azad:  

    这是 TPS25751上的一个过时寄存器、不再使用。  

    在使用 PD 映像刷写 EEPROM 后、您可以执行以下操作:启动系统并从寄存器0x03 (MODE)读回、以查看 PD 控制器(TPS25750或 TPS25751)是否进入"APP"模式。 如果 MODE 寄存器回读'PTCH'、则表示 PD 控制器由于 EEPROM 上加载的二进制映像不正确而无法加载配置。  

    MODE (0x03):

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    好主意! 似乎没有其他选择。 我们将检查 TPS 模式、如果它仍处于 PTCH、则将其他补丁刷写到 EEPROM 中并再次检查 TPS 模式。

    感谢您的建议!