This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616JEVM:ILIM、ICHG 设置

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480836/bq25616jevm-ilim-ichg-setting

器件型号:BQ25616JEVM

工具与软件:

你(们)好  

在 BQ25616J 中、

1.如果 D+和 D-未使用、那么这些引脚应该保持未连接状态还是接地?

2.输入电流(ILIM)是否与充电电流(ICHG)相同?或者它们是否不同? (例如:ILIM=1.3A、ICHG=1.3A)

3.连接适配器和电池时,您能确认系统输出电压和切换过程吗?(适配器= 5V ,电池= 3-4.2V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果不使用 D+/D-、请将两个引脚保持开路、则输入电流限制将由 ILIM 引脚设置。

    2.它们是不同的、输入电流可以支持充电电流和系统负载、这两者都是限制、而充电电流是为电池编程的快速充电电流。  

    3.是的、请阅读数据表中的第9.3.6节。  

    此致、

    Mike Emanuel