This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3580-1:UCC3580-1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3580-1, LM5025, UCC2897A, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480729/ucc3580-1-ucc3580-1

器件型号:UCC3580-1
主题中讨论的其他器件: LM5025UCC2897AUCC2894

工具与软件:

大家好、我目前正在设计输入为385V、所需输出为3.3V/30A 的直流/直流转换器。

目前我想 我将把 UCC3580-1用于有源钳位正激式拓扑,请推荐一些替代部件号来设计上面的 DC-DC 转换器。

谢谢、此致

OM Prakash Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用 LM5025进行有源钳位正向电压模式控制。

    建议使用 UCC2897A 进行有源钳位正向电流模式控制。  

    对于您的情况、建议使用385Vin、3.3Vo/30A、UCC2897A。 此外、也可使用 UCC2894、它属于同一 UCC2897A 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我还有一个疑问,我是否会使用 UCC2897A ,根据数据表 IC 的 Vin 引脚,我们必须直接连接到电源轨,即385V,但这个 IC 不支持这么多的电压,所以请指导我如何将这个引脚连接到电源轨,

    能否使用分压器电路连接此引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    断开 VIN 引脚、并将适当的电压直接偏置到 VDD 引脚。