This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:在 AM437x 和 TPS65218系统中、DCDC2波形振荡。

Guru**** 2579635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475652/tps65218-in-the-am437x-and-tps65218-system-the-dcdc2-waveform-oscillates

器件型号:TPS65218

工具与软件:

μ・PMIC 和 CPU 外围电路

几乎与 TI 评估板上的电路相同:AM437X_gp_evm_3k0006_rev1_5b.dns

・u-boot 版本:ver431.

・Linux 版本:ver433.

PartModel

 PMIC:TPS65218B1RSLT

 CPU:AM4378BZDNA100

只有 DCDC2在启动时和启动后振荡。

波形如下图所示。 这是不是一种异常情况?

如果异常、是否有任何可能的原因?

目前、应用没有问题。

失败

黄色 VDCDC2

红色 VDCDC1

绿色 V5.0D (PMIC 输入)

蓝色 VDDS_DDR (DCDC3)

启动后(1分钟或更长时间)

黄色 VDCDC2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这种行为不正常、我无法在此处立即确定问题。
    您是否能够发送原理图以便我详细了解任何潜在原因?

    另外请注意、 TPS65218B1RSLT 是一款较旧的器件、不推荐用于新设计。  

    修订后的直接可替代产品是 TPS65218D0
    这纠正了 DCDC4上的一些性能问题、但 DCDC2转换器没有已知问题。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarah

    由于电路图尚未公开、我想通过电子邮件进行交流。 请告诉我您的电子邮件地址。

    好的、敬上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我在 PMIC 模型上犯了一个错误。

    TPS65218B1RSLT→TPS65218D0RSLT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您对器件型号的澄清。

    请通过 s-lao@ti.com 与我联系

    谢谢!

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送了一封附有电路图的电子邮件、您收到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坂本、您好!  

    是的、我确实收到了您的电子邮件。 感谢您的跟进!
    我仍在审阅原理图、请原谅延迟。  

    此致、
    Sarah