This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:ASCD 时间设置#39;对 AFE DSG 引脚恢复的影响

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472706/bq78350-r1-ascd-time-setting-s-impact-on-afe-dsg-pin-recovery

器件型号:BQ78350-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 我已结合 bq78350和 bq79630配置以下设置以实现 ASCD 保护。

ASCD 电流
闩锁限制 0
转换器十进制延迟 10.
问题 5.
复位 15.
阈值和延迟 82.

短路后 AFE DSG 需要25秒才能恢复,我不明白为什么 AFE DSG 恢复时间不同于定义的值,我试图记录安全警报 A + B 和安全状态 A + B 和重置和恢复从发生跳闸的位置开始计数,恢复 ASCD 位保持1 5秒,重置 ASCDL 位 Ramin 1 15秒,每 AFE DSG 在~25秒后恢复不清楚。  

请提供一些附加信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请确保您已将恢复时间正确编程到设备上。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢你的评分

    由于我们有一个标准 Golden 文件、并已通过 Golden File Srec 进行编程、为了重新确认、我将选中在 Battery Management Studio 界面中选择的正确.bqz 目标以进行回读。 如果保护值如主文章中所述显示、那么如何将其错误编程?

    如果您的建议正确、那么我们如何使用 Battery Management Studio 确认特定的寄存器。

    在 Battery Management Studio 界面上显示值与实际编程值之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Jonny  

    我可以再表达一个信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请使用 BQStudio 设置这些参数

    在我看来、您配置这些参数似乎不正确。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    密集搜索后,我发现问题  ASCD 设置与其他 bq 配置相关,这将导致错误的时间将 AFE DSG 线再次返回到操作。  

    谢谢!

    此致、
    博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您更新该主题。  

    此致、  

    Jonny。