This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:检查我们是否有集成了直流/直流转换器的电源开关

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480191/tps2546-check-if-we-have-power-switch-which-integrate-with-dcdc-converter

器件型号:TPS2546

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮忙检查一下我们是否有集成了直流/直流转换器的电源开关吗?  在 TYPEA 设计中、最大输入电压为21V、输出电压为5V@2A。 只需要 DCP 模式。

非常感谢您的支持。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    TPS25846Q1 非常适合这种用途。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    非常感谢您的反馈。

    是否有适用于 TPS25846Q1的行业版本? 由于客户正在寻找行业版本、汽车级价格似乎高于使用行业版本的直流/直流+电源开关。 客户对成本很敏感。 再次感谢您的支持、仔细检查。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    集成部件仅以 Q100形式提供。  我们没有非汽车选项。

    此致、

    卡盘