This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:如何使用关断模式

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480779/bq2980-how-to-use-the-shutdown-mode

器件型号:BQ2980

工具与软件:

<質問>

BQ2980のCTR端子を使用してSHUTDOWNモードにすることで、バッテリー電圧の低下を防ぐことを検討しています。μ A

以下の回路では、バッテリーがほぼフル充電されたとき(バッテリー電圧約4.2V)、

スイッチ SW1 を 5.4秒以上押して、BQ2980 を 关断 モードにします。μ A

その後、充電器を接続してSHUTDOWNモードを解除すると、μ A

充電制御回路は通常、過充電を防ぐために最大約4.2Vの電圧のみを出力します。μ A

このとき、電圧(VPACK–VBAT)は700mVを超えません。

そのため、解除条件が満たされておらず、充電器を接続してもSHUTDOWNモードを解除できないようです。μ A

 バッテリーが完全に充電された状態で、CTRピンでSHUT DOWNモードにしてから充電器を接続すると、μ A

     シャットダウンモードを解除できますか?リリース条件の詳細を教えてください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aiichiro:

    我看到您在另一个主题中以英语重新发布了您的问题、我将关闭这个主题。  

    此致、
    Alexis