This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:NC 引脚上的 GND

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480583/tps1663-gnd-on-nc-pins

器件型号:TPS1663

工具与软件:

您好!  

 TPS16630RGER 的数据表中有 图10-11。 采用 QFN 封装和2层 PCB 的 PCB 布局示例、其中 NC 引脚连接到 GND 可以淹没相邻区域。  

引脚表未提及 NC 引脚到 GND 的问题。 我是否应该将 NC 引脚连接到 GND?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuuki、

    是、可以 遵循 EVM 布局并将 NC 连接到 GND。

    谢谢

    Amrit