This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A03:请求进行 TPS62A03原理图审核

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480681/tps62a03-request-for-tps62a03-schematic-review

器件型号:TPS62A03

工具与软件:

您好、TI 专家

客户申请使用 TPS62A03进行原理图审查。

[规格]

-输入:3.2Vdc ~ 4.15Vdc

-输出: 3Vdc , 3A.

电路是否有任何问题? 是否有需要修改的区域? 请查阅。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    原理图看起来没有问题。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun

    感谢您的快速响应。

    我刚刚根据审查请求中提到的规格(输入:3.2Vdc ~ 4.15Vdc /输出:3Vdc、3A)在 WEBENCH 中进行了检查、但电路配置未完成。

    您确定原理图看起来没有问题吗?

    我再次询问客户规格、他们再次确认它是规格(输入:3.2Vdc ~ 4.15Vdc /输出:3Vdc、1A 或更高)。

    所以、我在输入条件:3.2Vdc ~ 4.15Vdc /输出:3Vdc、1.5A 的条件下再次尝试了 WEBENCH、但是电路配置没有完成、所以我将其改为输入:3.5VDC ~ 4.15Vdc /输出:3Vdc、1.5A、电路配置完成。

    为什么它不能用于 WEBENCH?

    输入:3.2Vdc ~ 4.15Vdc /输出:3Vdc、1.5A。 请再次查看电路评论。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    TPS62A03支持100%模式。 因此、VIN 应该能够接近输出电平。 最小输入电压由以下公式给出  

    您可以参阅 数据表中的第7.3.2 100%占空比低压降运行部分。

    我查看了3.3V VOUT (我们没有3V 输出的数据)以及3.4V 至4.2V 输入的效率和输出直流调节实验室数据。

    效率

    直流 VOUT 调节

    由于 RDSON 和电感器 DCR 的压降较高、黄色曲线(3.4V VIN)在较高负载下下降。  

    我可以向 Webench 团队了解为什么禁用该功能。

    此致、

    Varun