This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-LM25148DESIGN-CALC:有关步骤7补偿设计的问题。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5148-LM25148DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480748/lm5148-lm25148design-calc-question-about-step-7-compensation-design

器件型号:LM5148-LM25148DESIGN-CALC
Thread 中讨论的其他器件:LM5148

工具与软件:

大家好、

我的一个客户是使用 LM5148设计电源。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


他们需要将 LM5148开关频率设置为2.1MHz。

他们在  电源设计中采用 LM5148-LM25148DESIGN-CALC。

Step7中所需的交叉频率 存在一些注释。
注释中指出最大交叉频率应高达100kHz。

您能告诉我、为什么最大交叉频率应该高达100kHz 吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    超过100kHz 的交叉频率- 控制环路的噪声衰减效果不佳。 由于带宽较大、系统对噪声拾取会非常敏感、从而导致不稳定。 此外、实际无源器件引入的寄生效应在较高频率下开始影响环路响应。 确保可靠运行。 需要确保适当的衰减、以确保控制环路稳定

    100kHz 通常被接受为交叉频率的一个合适点。

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢!

    此致、

    Taru