This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:需要进行原理图审阅

Guru**** 2796785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480373/tps55289-schematic-review-required

器件型号:TPS55289

工具与软件:

您好!

 TPS55289RYQR 需要进行原理图审阅。 输入电压范围为5V 至28V、输出电压为5V 4A。 我不想使用 I2C 接口选择输出电压。 以下电路是否在没有任何 I2C 通信的情况下提供所需的输出参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    感谢您联系我们。 如果没有 I2C 操作、则无法启用 TPS55289。 建议更改为 TPS552892、这是反馈版本。