This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:超级电容器充电问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471909/bq25173-supercap-charging-issue

器件型号:BQ25173

工具与软件:

您好!

我的客户使用 BQ25173设计了超级电容器充电电路、如下所示、正在测试其运行情况。

超级电容器规格
-容量:390F
充电电压:3.6V
-充电电流: 750mA

他们确认了 SB_5V_IN 的5V 输入是正常的、但超级电容器电压为2.2V、充电电流不流动。

问题1。  如果电路设计有问题、请查看。

问题2:  请告知导致此问题的原因

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    原理图正常、看不到任何问题。

    但是、由于 IC 上的功耗、该设计的充电时间将很长。  它可能处于热调节状态并降低输出电流、如果 ISET 引脚低于1V、则检查 ISET 引脚。单元处于热调节状态。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns:

    感谢你的帮助。

    客户确认充电是在重新应用​​电路图上的 RC 值后发生的。

    但是、他们预计充电电阻大约为760mA (Iset 为390 Ω)、但大约为390mA 充电。

    是否有办法增大充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    他们预计充电时电阻约为760mA、电阻为390欧姆、但充电时电阻约为390mA。

    这可能是由于热调节、器件上的功率耗散过高、并且输出电流降低以控制热上升。   这里发生的一个迹象是 ILIM 电压低于1V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我使用2层 PCB 设计。 如何减少热量积聚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原图如图所示、中心焊盘通过两个过孔连接到底层和 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sukwoon

    有关改善散热性能的几项建议:

    1.) 顶部接地平面会更好。  看起来所有接地都在底部平面上。 越多越好。

    2.) 增加器件下方的过孔数量。  如果您在器件附近添加顶部接地过孔、以连接顶部和底部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我可以再问一个问题吗?
    目前、我仅使用一个超级电容器。 如果我再并联添加一个来进行充电、会不会有任何问题?
    可能会出现哪些潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sukwoon

    添加并联电容器就不会有问题、这很常见。