This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:IC OUT 引脚上的大容量电容器问题- LM3644YFFR

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476220/lm3644-issue-with-bulk-capacitor-on-out-pin-of-ic---lm3644yffr

器件型号:LM3644

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们在 E2E 论坛上遇到了一个关于在 IC LM3644YFFR 的 C1-OUT 引脚上添加大容量电容器的问题。 您可以在以下链接中找到更多详细信息: LM3644:在 mF 范围内添加大容量电容是否可以安全地用于导通模式运行? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

在我们的设计中、我们实施了一种类似的方法、在 OUT 引脚上添加1.82mF 电容器配置(1个1.5mF + 3个100uF + 2个10uF)并在导通模式下操作系统。 遗憾的是、我们遇到了 OUT 引脚不产生电压的问题、并且指示故障状态"Vout_short = 1"上的错误。 这个问题似乎是由在 OUT 引脚上增加大容量电容所导致的。

值得注意的是、当我们从 OUT 引脚移除大容量电容器时、IC 会按预期运行、没有任何故障状态。

如果您需要我们提供的任何其他信息、请告知我们。 我们希望您能迅速作出回应以帮助解决此问题。

此致、

Hanshraj Rajput

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在启动时检查1.8mF 的输入电压和输出电压? 您是否设置了输入电源的电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的快速响应。

    1)是的,我们已经检查了 Vin 电压3.89V ,但 Vout 电压是0Vs.

    2) 2)是的、我们将输入电压源的电流限制设置为500mA、但我们没有观察到输入电压轨上的电压骤降、而且我们也进行了检查、将输入源限制增加到2A、但仍然观察到相同的行为。

    我们还观察到  IC 在报告 Vout 短路后变为"待机"状态。

    此致、

    Hanshraj Rajput

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanshraj:

    请提供电路原理图和程序数据以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    请查看随附的源代码和原理图屏幕截图。

     e2e.ti.com/.../ti_2D00_lm3644.c

    此致、

    Hanshraj Rajput

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hanshraj:

    我们的专家 目前不在办公室、我们将在下星期一返岗时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路设计还行、

    请仅在通过模式下对器件进行编程。

    您可以提供寄存器数据而非源代码以供查看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    请根据您的请求找到所附的寄存器转储数据、我希望这对您有所帮助。

    -启用选通信号前的寄存器转储数据:

    -启用选通信号后的寄存器转储数据:

    此外、我们还尝试了 清除故障的方法、但它并没有帮助它反复地进入待机状态。

    此致、

    Hanshraj Rajput  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    任何更新、我已经根据您的请求共享了寄存器转储数据。

    我希望您理解解决此问题的优先级。

    此致、

    Hanshraj Rajput  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在与团队核实,会尽快更新。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们何时可以期待有关此问题的更新?

    如果您还需要我这边的任何意见、请告诉我。

    此致、

    Hanshraj Rajput

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x0A 默认为0x00、但您读回0x40、这意味着检测到 VOUT 短路。

    在升压模式或直通模式下、如果 VOUT 降至2.3V 以下、器件将停止开关、PFET 充当电流源限制
    电流到200 mA。  以及在 VOUT 短路标志有效之前2.048ms 的抗尖峰脉冲时间。  

    因此、过大的 Cout 1.8mF 会使 VOUT 无法在上电后2.03ms 内斜升至2.3V、  

    您是否可以在 VIN 引脚上放置超级电容器、在 VOUT 引脚上放置几十 μ F 电容器?