This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:布局审查

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479698/tps61178-layout-review

器件型号:TPS61178

工具与软件:

请、您能看一下布局并提供一些反馈吗? 输入电压为10-16V、输出电压为19V、1.6A。

PCB 相关部分的顶面3D 视图(来自另一个原理图页面的 FB6是铁氧体磁珠)

底部(缓冲器、当前 DNP)

从上到下;

顶部:

GND1平面

信号平面:

电源平面:

GND 2平面

底部:

关于热管理、数据表建议将 SW 和 VOUT 引脚连接到宽铜层、我可以使用内层的 VOUT 实现、但我对使用 EMC 的 SW 实现有点担心。 对此问题有何评论?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于原理图、我对补偿环路参数有一点担心。

    您能否提供输出电容器的器件型号? 主要是10uF 电容。

    对于布局、它看起来很好。

    我想对散热不会有太多的担心。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    关于补偿环路、我使用了 Webench 提供的值。 我修改了一个 EVM、并根据我的设计要求执行了多项测试、其中包括负载瞬态0.8->1.6A、反之亦然:

    瞬态输出电压低于我的设计要求、且没有振荡的倾向。

    关于输出电容器、我选择了 Samsung 的 CL32B106KAJNNNE (~5.5uF@19V)、得出总输出电容为~27uF。

    BR

    较旧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    环路看起来正常。

    输出获得 足够的电容。

    您 对此非常专业。

    此致、

    Fergus