This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:TPS23731

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, PMP22806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479921/tps23731-tps23731

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件: PMP22806

工具与软件:

您好!  
我正在尝试 在可产生24V 输出的系统中设计 TPS23731。 我在线看不到很多参考设计、因为任何原因我无法在网站上下载 P-Spice 仿真工具。 有没有任何你可以通过电子邮件发送给我或允许我下载它? 或者、我可以查看其他基准吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    感谢您发送编修!

    抱歉、PoE 器件当前没有 Spice 模型。

    请查看随附的原理图和 BOM、该原理图和 BOM 将 PMP22806从12V 输出更改为24V 输出。  可以考虑将 LDT1069-50R 从12V OUT 更改为24V OUT。  如果您需要其他信息、请告诉我。

    PMP22806B (001) 24V 版本_ TI-BOM.xlsPMP22806B(001) 24V Version_Sch .pdf

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经做了这些修改、但在空载的情况下电压漂移到~36V。 在我们的设计中、我们使用此变压器:750314782。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    TPS23731使用初级侧调节。 与次级侧调节相比、这种方法的负载调节精度较低。 在开路负载时、Vout 通常会高于所需的 Vout。 同时、电感为37 µH、这会导致 DCM、而这对于初级侧调节更糟糕。  

    1.建议使用互感较高的变压器。  

    2. 初级侧调节需要 AUX 和 SEC 绕组具有比次级侧调节更好的耦合系数

    3.如果在轻负载下 Vout 可以降至~24V、则可以考虑使用齐纳二极管添加虚拟负载

    此致、

    Diang