This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR3360是数据表中的、降压 Δ Σ、低 mos 电流限制最小值为2.9A。 我应该如何理解这个低 MOS 电流限值?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480185/lmr33630-q1-lmr3360-is-a-3a-buck-in-the-datesheet-low-mos-current-limit-min-value-is-2-9a-how-should-i-understand-this-low-mos-current-limit

器件型号:LMR33630-Q1

工具与软件:

LMR3360是、降压、在数据表 、低 mos 电流限制最小值是2.9A△我们知道、最大电流将△低 mos 是 Iout+、IL * 0.5 μ A

、Iout 为3A μ A、因此低 MOS 电流将超过2.9A。  我应该如何理解这个低 MOS 电流限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在高电流场景中的器件开关周期中、高侧电流限制决定 HS MOSFET 何时关断(蓝色部分)。 然后、低侧导通、电感器电流下降(红色部分)。

    DS 中设置的限制可确保您能够获得一致且可靠的 IOUT_DC = 3A。

    谢谢!
    Andrew