This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:新芯片的 VEN 电压值

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479373/tps74401-ven-voltage-value-for-new-chip

器件型号:TPS74401

工具与软件:

之前、您为我们提供了以下用于 TPS74401的估计基准电压。 这些值是否​​适用于新的芯片?

-40C:VEN=0.807V
25C:VEN=0.79V
125C:VEN=0.690V

请告知我们​​新芯片的值是否改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takei-San、

    新芯片的典型 V_EN (HI)阈值可能会略高(在25°C 和125°C 处)、接近0.81V。 我不建议使能电压低于数据表第5.5节中列出的指定1.1V 最小使能阈值、因为该最小值在工艺和温度变化期间仍有效。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Davis

    感谢您的回答。 与传统芯片一样、在低于25°C 的温度下阈值电压是否会更高? 我们希望确认阈值电压是否随温度大幅变化。 请告诉我以便参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阈值往往在较低温度下升高、但规定在工艺和温度范围内应保持低于1.1V 的最小规格。  

    此致、

    Alex Davis