This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:+24Vdc 至-15Vdc。 0.02A 转换器设计

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478176/lmr36510-24vdc-to--15vdc-0-02a-converter-design

器件型号:LMR36510
主题中讨论的其他器件:TPSM365R15

工具与软件:

团队成员、您好!

鉴于以下给出的要求、建议使用更好的直流/直流转换器或电荷泵转换器。  

输入电压: + 24V 直流

输出电压:-15Vdc  

输出负载电流: 1.2mA 最小值 到20mA 最大值

最高工作温度:95度 c.

低噪声和低纹波 <50mV

还建议针对 EFTB +/- 4KV 5kHz 的易感性和10V/m 的辐射干扰使用输入和输出滤波器

谢谢你

此致、

Swaminath Katte.