This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:操作系统支持

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476010/bq33100-os-support

器件型号:BQ33100
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

 BQ33100上是否支持 Windows 11 PRO OS? 支持什么操作系统?

谢谢!

Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!

    此问题已分配给团队、我们将回复您。

    此致、
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!

    确保您的系统上具有适用于您的设备的最新固件包的最新软件更新。 我还建议您在其他器件上尝试设置。

    BQStudio 链接
    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    此致、
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 用户指南显示:

    ".1系统要求 bq33100EVSW 软件需要 Windows 2000或 Windows XP。 提供用于 Windows 98SE 的驱动程序、但 Microsoft 不再支持 Windows 98、并且在支持 USB 驱动程序的 Windows 98中可能出现问题。"

    那么、是否支持 Windows 11 Pro 操作系统?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!

    Windows 11受 BQstuido 支持、但如果不起作用、这将是 Windows End 上的问题、而不是 BQstudio End 上的问题。 如果 BQstuido 无法正常工作、我们建议您使用不同的设备或使用 Windows 10。

    谢谢!
    艾伦