This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:SoC 提前0%

Guru**** 2651905 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474953/bq27z746-soc-early-0

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:GPCRA0

工具与软件:

我使用 GPCRA0方法进行学习。 完成此过程后、我导入了 GG 文件并执行了另一个充电放电周期。 我发现在放电接近结束时、SoC 的状态从5%快速下降到0%。 当 SoC 达到0%时、电压为3.14V、但我在3.0V 时设置0%。

我不明白是否存在设置错误或 GPCRA0创建是否存在问题。 (我已经重建了两次 GPCRA0、但问题仍然存在。)



e2e.ti.com/.../7651.gg_5F00_out.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongwei

    您是否可以发送测试中的日志文件? 另外、您使用的是什么 ChemID? 您是如何获得 ChemID 的?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

    化合物 ID 为5167、使用了 GPC 进行匹配选择。

    e2e.ti.com/.../2476.2A-Test_5F00_250214.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongwei

    您是否可以将数据存储器中的 Load Select 参数更改为1、然后重新运行测试以查看结果是否更好。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

    我发现早期的0%问题是由平稳功能引起的。 最初、该器件使用原始值、但在调整以下三个参数后、0%电压点变得更加准确:

    • Term Smooth Start Cell V Delta: 100mV
    • Term Smooth Final Cell V Delta: 10mV
    • 术语平滑时间: 120秒

    我想问一下、如何适当设置这三个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongwei

    我建议将 Term Smooth Time 增加到更大的值、可能是150、以查看是否能看到更好的结果。

    此致、

    Adrian