This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750-Q1:AIN 电压限制、AIN 电压范围内的电流精度

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480509/ucc21750-q1-ucc21750-q1-ain-voltage-limiting-and-current-accuracy-over-ain-voltage-range

器件型号:UCC21750-Q1

工具与软件:

你好

该 Q 与 Vivian @将电压 Δ V AIN 限制为4.5V 的电压串相关

AIN 的工作电压范围为0.6V 至4.5V、绝对最大额定值为5V。

它有一个200 uA 的电流源驱动从 Vdd ,在我的例子中18V。

1、我自然地认为5V 齐纳钳位应该是强制性的。

  但是、在浏览完 DS 后、在第30页、我看到:

 :" 当 AIN 浮动时、AIN 电压为5 V"

   我假设这样的5V 钳位是内部的。

   是否有专家可以确认这一点?

2.如果是这样,我可以直接连接 NTC 10K @ 25*C, Beta AS 3984

  而不使用任何串联电阻;这是我们上一次讨论的主题

3.在 AIN 为2.5V 时、指定200uA 的内部电流源

   它在0.6V 至3.5V 之间变化、我无法在任何地方找到。

  一个帮助>

感谢所有以出色的速度和准确性提供支持的 TI 专家。

好的

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    1.以下是 AIN 引脚的内部 ESD 保护电路:没有内部 TVS 齐纳二极管。  在外部为 COM 添加一个二极管以保护内部 ESD 二极管免受非 ESD 高瞬态电压造成的损坏将是非常有益的。

      

     这将是最精确的方法、但您可能无法滤除噪声以及 NTC 和 AIN 之间的 RC。

    3.我已经向设计人员发送了有关该器件的电子邮件、并要求提供该电流源范围内的仿真数据。

    此致、

    Sean