This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:TPS54824 -同步

Guru**** 2559550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480354/tps54824-tps54824---synchronization

器件型号:TPS54824

工具与软件:

您好!

TPS54824的一个简短问题是:是否可以使用同步其中三个

RT/CLK 引脚? 或者 TPS54824是否仅支持 SYNC 输入、而不支持 SYNC 输出。

MFG

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TPS54824仅支持 RT/CLK 引脚上的 SYNC IN。 您似乎正在计划多相操作-对吗? 您可能需要添加逻辑来在3个 IC 中的每个 IC 上从外部控制时钟、以获得所需的操作(如果是)。

    谢谢!

    Amod