This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B23EVM:波特图混叠

Guru**** 2810585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548B23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476918/tps548b23evm-bode-plot-faliure

器件型号:TPS548B23EVM
主题中讨论的其他器件:TPS548B23

工具与软件:

嗨、团队:  

我的客户在波特图上测试我们的 TPS548B23 EVM。

我们将 Lout 更改为0.82uH、Vout 设置更改为3.3V、频率更改为600kHz。
在0%和50%负载下、波特相位裕度低于45度。 这看起来只是在边界上失败,我认为改变地面和再次测量,可能会看到不同的结果。 另一点、如果这不起作用、您是否会建议更改任何组件?


请帮忙检查一下吗?
波特测试波形、以供您参考。

图1. 0A、Fsw = 600kHz

图2. 8A、Fsw = 600kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    来自客户的一些其他信息、

    由于数据表指定波特图应符合50°要求、

    BTW、为什么在 D-CAP 模式下运行的该器件需要进行波特图分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    将电感器从550nH 增加至820nH 可降低环路带宽、从而降低交叉频率和相位裕度。 为了改善这一点、我们应该减小输出电容。

    数据表建议在输出电容超过最大限值时检查相位裕度、因为高电容会降低环路交叉频率和相位裕度。

    对于 D-CAP 模式、我们建议目标相位裕度为50度、以避免在负载变化期间出现振铃。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    我们将六个47uF MLCC 减少到三个、并添加了一个220uF POSCAP 进行测试。 测试结果如下。 此配置是否正常?

    IOUT:16A、Fsw=600kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    此配置看起来很棒!

    谢谢!
    Tomoya