主题中讨论的其他器件:BQ25798、
工具与软件:
大家好、我们遇到了一种临界情况、在该情况下、如果电量监测计在从 CUV 故障中恢复时遇到 PCHGC、CHGC 或 OCC 故障、CHG 和 DSG FET 都将永久禁用。 操作顺序如下:
- 电池自然放电至低于 CUV 阈值。
- 电量监测计进入 CUV、并在等待电芯电压 清除 CUV 恢复阈值时禁用 DSG FET。
- ChargingCurrent () 会随着温度的变化而降低。
- 由于系统延迟、主机软件 在 CHGC 延迟时间内不会降低充电器 IC 恒定充电电流。
- 电量监测计进入 CHGC、并禁用 CHG FET。
- 在 CHG FET 被禁用的情况下、电池停止充电并且 CUV 条件仍然存在。 这进而会使 DSG FET 保持禁用状态、从而防止放电电流流动并清除 CHGC 恢复阈值。
- 两个 FET 始终有效地保持禁用状态、并且电池在其自放电到足以使电量监测计关闭之前不会再次充电;任何合理的客户在此时间之前就要对产品进行 RMA 处理。
我当时决定的权变措施是将 PCHGC、CHGC 和 OCC 恢复阈值从负更改为正。 这允许电流为零来清除恢复阈值、并避免这种"鸡肉和鸡蛋"问题。
此权变措施的问题在于、电量监测计随后会在 等于延迟和恢复延迟之和的周期内反复启用和禁用充电。 经过进一步考虑、我们不希望 接受这种行为;如果充电器发生故障、我们 希望充电停止 、直到充电器被禁用或移除。 无论如何、这似乎是建议的行为。
第二种权变措施是我们的主机软件监测 DSG = CHG = 0的持续时间并使用 DeviceReset 命令(0x0041)重置电量监测计;但是、当电量监测计处于密封状态时、该命令不可用。 我的问题如下:
[1] 是否有其他解决方法可以解决此问题? 我看到 E2E 上报告了一些其他此问题的情况、但除了说 该问题不太可能经常发生之外没有明确的解决方案。
[2] 在生产过程中将电量计保持为非密封状态以使 DeviceReset 可用、或者至少暂时解除密封以重置电量计是否存在任何问题?
提前感谢您的支持-如果我可以澄清我的任何一个问题、请告诉我。