This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732QDWEVM-025:UCC21732输出始终拉至 VEE

Guru**** 2812675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479159/ucc21732qdwevm-025-ucc21732-output-always-pulled-to-vee

器件型号:UCC21732QDWEVM-025
Thread 中讨论的其他器件:UCC21732

工具与软件:

我的 UCC21732始终输出低电平。 图中显示了启动波形、其中 C1是 FLT、C2是 PCB 的24V 电压源(用于生成隔离式 VDD 和 VEE)、而 C3是栅极电压。

电源(包括来自 LDO 的5V VCC、隔离式18V VDD 和来自 UCC14240的-4V VEE)都适用。 RDY 为高电平。 IN+连接到5V、IN-连接到 DGND。 启动后、输出电压被下拉至-4V。

SiCFET (IMW65R039M1HXKSA1)从未开启、因此它无法提供过流保护。 CLMPE-CLMPE VEE 电压为0V、因此我认为外部米勒翻盖电路也不是原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI YL ZH、

    我很难读取这个振荡屏图像。 您能否提供更清晰的版本? 是否可以保存图像文件?

    您似乎 nFLT 引脚被拉至低电平? 在这种情况下、您是否可以尝试将 OC 和 COM 短接? 电流 OC 电路可能也是这个问题。

    您能否分享您的原理图?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    "你是我的女人,你是我的女人。" OC 处存在尖峰。 将 OC 连接到 COM 后、该电路正常工作。 此外、峰值仅存在于上支腿的 OC 中。 如果 FET 位于下桥臂 COM=VGND、则干扰较小。

    对不起昨天的图片质量! 这一次应该更好。

    C1为 nFLT、C2为24V 电源、C3为 OC。

    我能做些什么来处理这种干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI YL ZH、

    看起来、在为 V_GS 充电时、OC 会准确测量栅极驱动器本身的输出电流。 在测量栅极驱动器输出电流后、OC 会中断输出、因为 Cgs 充电电流会产生高于0.7V 阈值的电压尖峰。

    分流电阻的值是多少? 如果是1欧姆、3A 的 Iout 会产生3V 的尖峰、我估计您的有效过流阈值现在约为3A。  您要设置的过流阈值是多少?  

    如果要过滤此瞬态 Vgs 栅极电荷电流、您可以将 R20、C25滤波器值从10欧姆和240pF (66MHz)增加到100欧姆和1nF (1.6MHz)。 这应该仍然足够快、能够中断过流、但太慢、无法检测栅极驱动器的瞬态输出电流。

    感谢您提供清晰的图像。

    此致、

    Sean