This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:输入电压超出推荐范围

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480262/ucc12040-input-voltage-outside-of-recommended-range

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: UCC12050

工具与软件:

您好!

某些直流/直流转换器(如 UCC12040和 UCC12050)的建议输入电压范围(Vinp)介于4.5V 和5.5V 之间。如果输入电压超出建议范围但仍然相对接近、会发生什么情况。 假设- Vinp 将为4.0V、Vinp 将为6V、Viso 选为5V。可以说会发生什么吗? 如果输入电压低于建议值、输出电压能否降至零? 如果输入为5.8V (绝对最大值为 是6V)? 这有点令人困惑、因为建议使用4.5V 至5.5V 的电压范围、这听起来并不像必须严格满足该范围才能正常工作。

非常感谢
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan

    最小 VIN UVLO_OFF 为3.7V、但这仅为典型值。 绝对最大输入电压为6V。 如果 VIN>5.5、VISO 将消失。 如果 VIN>6V、可能会造成 IC 损坏。 如果 VIN<~3.7V、VISO 将消失。 满足数据表中所有参数的建议输入电压范围为4.5V<VIN<5.5V。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 如果我理解对您的理解正确、那么在将输入电压从5.5V 增加到6V 的同时、输出电压会在某个时候下降到0V? 我知道6V 是 ABS。 最大输入电压、我不太希望达到该值、但可以达到5.7V。 另一方面、UVLO 下的输出电压为0V、完全清除、但是 UVLO 阈值(典型值3.7V) 4.5V 看起来像是不合格?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于 VIN>5.5V 时、IC 关闭。 3.7V 为 UVLO_OFF、这意味着一旦 IC 正在调节、输入电压可降至~3.7V (典型值)。