This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:关于降压控制器的八相及以上相位控制#39;LM25143'

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143, LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462300/lm25143-8-phase-control-or-more-phase-control-about-buck-controller-lm25143

器件型号:LM25143
主题中讨论的其他器件: LM5137

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持团队:

     美好的一天! 我们是一个电子工程团队、对 TI 多相降压控制器"LM25143"有一些问题。

     根据第9.3.17.3章"单路输出多相操作"中的说明、 LM25143可支持6相或更多相位来驱动较重的负载。

下图显示了我们设计的8相控制架构的连接、  我们的应用案例需要4个控制器、  

    

    在我们的实验之后、LM25143的活动异常。 每个控制器没有任何 MOSFET 开关活动。

我们猜测我们的设计中应该存在错误连接。  

    我们想知道如何设计 8相控制或更多相位控制。 示例:硬件引脚连接(FB、MODE、SS、COMP、DEMB、 SYNCOUT 等)

如果有图解说明连接方法、这对我们更好、 如果有任何其他建议、也请告知我们。

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要注意的一点是、可以从每个控制器移除 CDIT、并将 DITH 短接到地以禁用抖动。  

    此外、您能否确认 CPLD 块用于执行哪些操作? 它是否从"同步输出"获取输入并从90度滞后45度和135度输出时钟信号? 或者、它是创建两个时钟输出、一个超前45度、另一个滞后90度同步输出45度?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

       感谢您的确认! 我简单地总结了 CPLD 块的用途、

    (1)    从主控制器的同步输出获取输入、然后

         在8相位控制架构中为45度和135度同步信号创建两个时钟输出。

    (2) 由于 CPLD 必须 首先从主控制器获取90度 SYNCOUT  

        45度和135 度同步信号的活动将在电源启动期间延迟2个 SYNC 时钟周期。

    (3) 在正常运行期间、同步信号的关系比同步信号超前45度、而从同步输出滞后90度时滞后45度。

     

    我附上了下面的计时图供您参考。

    还有一个问题、

    对于用于八相控制的控制器"LM25143"配置、以下哪项是正确的?

    (1)一个主控制器和三个辅助控制器。 或者、

    (2)两个主 控制器和两个辅助控制器。


     

    谢谢!

    Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey:

    我必须向团队内部核实这是否可行。 然而、在我提问之前、 是否有办法捕捉 CPLD 信号的波形并将其与 工作台上主控制器的输出时钟进行比较?  如果示波器可以捕获此数据、我想确保声明来自 CPLD 的信号足够并且能够驱动辅助器件的 DEMB 引脚。

    我认为 这两种情况对于控制8相控制器都有效、但我也会在内部进行检查以确认这一点。 我认为您的系统目前采用案例1。 您有兴趣评估案例2的原因吗?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

          我们的系统目前设计为符合案例1。  CPLD 信号的波形附在下面以供您参考。

          由于 LM25143规范描述的运行条件示例是主控制器加辅助控制器、所以我们只想知道哪种情况是正确的、情形1还是情形2?  如果案例1是更好的案例、我们将为我们的设计选择案例1。

    谢谢!

    Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey:

    感谢您的分享。 我会与团队核实并尽快回复您。  

    再次感谢您的耐心等待、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey:  

    两种情况之间应该没有太大的区别。 我们建议先使用一个控制器进行调试、以查看是否可以使其正常工作。 获得一个控制器的结果后、我很高兴与您一起回顾生成的波形。 然后、计划是增加控制器数量、以查看问题可能出在何处。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua:

    感谢您的答复!

          在调试之前、 我想确认我们设计的连接方法在理论上是否正确、  

    尤其是我在3天前分享的案例1的原理图。  您也可以参阅下面的附件。

    如果正确、我们将基于架构来规划相关实验。  

    谢谢!

    Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey:

    从我们的角度来看、之前分享的案例1的原理图没有任何问题。 理论上、看起来没有问题、但可能存在布局问题或我们无法从原理图视图中看到的其他一些导致器件无法正常工作的问题。  

    我将重申、我们建议执行上述调试步骤、以确保器件使用单个控制器时能够正常运行、以便我们可以开始确定问题的根本原因。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、 Joshua:

       四相控制正常。 我们已经做了一个关于8相控制的实验、即、更改补偿网络的 R、C 值、

    交互如何工作的。  然而、仍有一些问题、我们需要一些时间来收集资料、供日后讨论。

       现在,我们想知道:

    (1)如何计算8相控制或更多相控制的补偿网络的 R、C 值?

       您是否有可供我们共享用于 R、C 值计算的软件工具?

    (2)相位数增量是否有上限? 示例:12相。

    (3)如果8相控制的硬件配置设置为2个主控制器和2个辅助控制器,如何连接

       补偿网络?特别是2个主控制器之间的连接方法。

    [注]基本操作条件:V 输入电压:24(V)、V 输出电压:10(V)、I 输出电压:90(A)、开关频率:300kHz

    谢谢!

    Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey:  

    感谢您执行该调试。 我将在内部与团队进行接洽、并在收到回复后作出回应。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    打扰一下、我想知道您是否获得了降压控制器"LM25143"的操作方法的信息、例如补偿网络的 R、C 公式等  

    谢谢!

    Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey:

    我仍在等待团队、一旦我收到回复、我将在这里回复。

    感谢您的耐心等待、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    关于我们上次提到的问题、您是否收到过来自 TI 内部团队的任何消息?

    如果可能、您能否告诉我们如何首先计算8相和12相的补偿网络的 R、C 值?

    谢谢!

    Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey:

    我从团队那里得到了反馈。 以下是有关多相电流模式控制的文档: https://www.how2power.com/pdf_view.php?url=/newsletters/2412/articles/H2PToday2412_design_TexasInstruments_part%202.pdf

    公式17尤其反映了环路补偿应注意的事项、也是多相操作的主要区别。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的支持。

    我在您提供的文档中找到了一个 LM5137的设计示例。 我确认 LM5137和 LM25143是同一系列器件。

    我有一些问题、如下所示、

    (1)我能否使用公式17计算 LM25143补偿网络的元件值?  

    (2)如果 itme (1)的答案为是、则 LM25143规格中尚未提及几个控制器参数、例如 MC = 1.275等

       LM25143的 MC 值怎么样?  我可以直接使用 第6页中的控制器参数吗?  

    (3)您能否为我们提供 有关 LM25143组件值计算的更多建议?  

    谢谢!

    Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harvey:

    1) 1)是。

    2) 2)是的、您可以使用第6页中与控制器相关的值。

    3) 3)有关 LM25143组件计算的所有建议都应列在所提供的文档和 此处的计算器上

    谢谢!

    Joshua Austria.