This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:闭环裕度调节电源芯片输出电压计算问题。

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480028/ucd9090a-closed-loop-margining-adjustment-power-chip-output-voltage-calculation-question

器件型号:UCD9090A

工具与软件:

你(们)好

我 想使用 UCD9090A 闭环裕度调节功能设计一个能够调节电源芯片 Vo 的电路。
但对于裕度 PWM 处于不同占空比时的 Vo 计算公式、我有一些问题。

假设电源芯片是 LDO 架构、Vref = 0.8V、R1 = 2.49k Ω、R2 = 4.99k Ω。 高/低裕度容差设置为1.14V~1.26V。

电阻器 R3和 R4设置为12.4K 欧姆。

UCD9090A 闭环裕度调节 引脚处于不同占空比时、LDO Vout 的计算原理是什么?

下图摘自 UCD90xxx 裕量调节电路设计工具文件