This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:PWM 输出问题所需的帮助

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480132/uc28025-assistance-required-for-pwm-output-issue

器件型号:UC28025

工具与软件:

您好!

在电路中测试 IC 时我目前遇到问题、如果您能提供帮助、我将不胜感激。 具体而言、我观察到以下行为:

当我仅给 Vcc (15V)上电时、PWM 输出按预期工作。 但是、当我同时给 Vin (28V)和 Vcc 上电时、Vcc 会因为我无法识别的原因而被禁用。

为了帮助说明这个问题、我附上了电路图和波形捕获作为参考。 为了您的方便:
- CH1对应于引脚9、
- CH2对应于引脚14、
- CH4对应于引脚15。

如果您能就该问题提供任何见解或建议、我们将不胜感激。 如果您需要有关设置的其他信息或更多详细信息、请告知我。

提前感谢您的时间和支持。

此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC 显示了15V 连接-它来自哪里?

    您的电路需要提供所有连接、而不仅仅是其中的一部分、因为如果问题来自未显示的电路、则无法理解。