This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA79M:工作温度为-45-125C

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UA79M, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479602/ua79m-operating-temperature-of--45-125c

器件型号:UA79M
主题中讨论的其他器件: TPS7A33

工具与软件:

嗨、团队:

我在编写中检查一下您是否有与 UA79M05CKVUR(TO-252)引脚对引脚且可支持-45-125C 工作温度的另一个版本? 谢谢。

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    遗憾的是、我们没有任何点与 UA79M05CKVUR 引脚相同的器件来支持负电压和-45°C 至125°C 的工作温度。 如果您能够共享、需要-45C 的应用是什么? 通常-40C 足以作为下限、因此我想知道这是否是一个特殊应用。

    根据您的反馈、我可以尝试为您找到替代方案。

    此致、
    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

     

    抱歉、是一个拼写错误、-40表示我们的工业用例是可以的。

    我们是否具有适用于  -40C 至125C 的 P2P ?

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    TPS7A33是可满足-40C 至125C 要求的最接近器件。 请注意、TPS7A33与 UA79M 不 P2P、具有更高的额定电流、并且噪声更低。

    此致、

    Kelsey