This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:TPS546A24A 电源噪声问题

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A, TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478435/tps546a24a-tps546a24a-power-noise-question

器件型号:TPS546A24A
主题中讨论的其他器件:TPS546B24A

工具与软件:

Dears

我们遇到的问题是功率噪声、目前我们在产品中设计 TPS546A24A/TPS546B24A。

在设计它们之前、我们已经使用 TI WebBench 进行了仿真、结果也很好。

而且、TI FAE (中国台湾)也曾经进行过测量、该报告通过。 它根据结果衡量设计是否正常。

但是、根据客户的反馈、他们发现一些卡最近工作异常、无法连接到该卡。

他们尝试测量信号、发现 GPIO 上的 Vpp 甚至高达1V、即复位信号。

由于信号以 Vcc 12V 电源平面为基准、因此他们怀疑它与电源噪声有关。

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请检查 PCB 布局和接地。 尽管该设计通过了仿真、但实际 PCB 布局和接地可能会引入噪声问题。 确保使用适当的接地平面、保持较短的返回路径、并最大程度地减小电源和信号布线的环路区域。 验证去耦电容器是否放置在靠近电源引脚的位置。 您也可以考虑在信号线路中添加铁氧体磁珠或低值电阻器来抑制噪声。

    此外、确保受影响的 GPIO 具有适当的上拉或下拉电阻。 如果悬空、可能会拾取噪声。

    如果复位信号与高速或大电流布线并行运行、则可能会产生噪声。 考虑将敏感信号布放到远离开关节点的位置、或使用接地平面进行屏蔽。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Tomoya

    感谢您的回复。

    基本上、我们知道您提供了什么建议。

    在这种情况下、如果需要添加额外的元件、您是否意味着它应该设计输入侧?

    复位 GPIO 具有 PU 电阻、其布线不靠近高速布线。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    Tomoya 将在几天内对此作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在这种情况下、如果需要添加额外组件、您是说它应该设计输入端吗?

    是的、是这样。 目标是衰减降压转换器产生的高频噪声、并防止其传播回电源线。 以下是用于滤除输入噪声的有用应用手册。 首先、您可以使用不同的输入电容器进行实验、这些电容器为您要解决的特定噪声频率提供了一条低阻抗接地路径。 如果这样无法解决问题、请考虑添加串联铁氧体磁珠或输入 LC 滤波器。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt782/slyt782.pdf

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Tomoya

    感谢您的答复。

    电路是一个好的概念,我们也可以尝试验证它是否能解决我们的当前问题。

    但是、它将导致 PCB 的演变。 目前、我们是否有办法设置寄存器值来解决该问题?

    请提供建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您是否指的是 PMBus 寄存器值用于潜在的软件修复? 如果是这样、您可以尝试一种选项是调整(B5h) USER_DATA_05 (POWER_STAGE_CONFIG)寄存器中的 VDD5设置。 默认电压为4.7V。 将 VDD5电压电平降至4.5V、4.3V 甚至4.1V 可以降低栅极驱动器强度并减慢 MOSFET 开关转换速度。  

    谢谢!
    Tomoya