This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:如何配置寄存器以在 BQStudio 中执行学习周期(BQ34Z100-R2)

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM, BQ34Z100-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452096/bq34z100-r2-how-to-configure-the-registers-to-perform-a-learning-cycle-in-bqstudio-bq34z100-r2

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM

工具与软件:

您好、我遇到了问题。 我按照本指南完成了一个学习周期:如何在链接/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6254.How-to-Complete-a-Successful-Learning-Cycle-for-the-BQ34z100.pdf 中完成 bq34z100的成功学习周期

我的问题是、我配置了指南中说明要配置的每个寄存器、然后执行了所有步骤。 但是、完成所有更新后、SOC 和 SOH 无法正确更新。 我无法成功完成学习循环。

我正在使用化学 ID 0803、并且我有两个12V、26Ah 铅酸电池串联。 我将使用此配置来执行学习循环。 我想知道要输入到电量计中的正确寄存器值、以便成功完成学习周期。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anon、

    您能给我发送您所用电池的 gg 文件和数据表吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian。 如何获取此 gg 文件? 我有.srec 和.bs 文件。 这是数据表:

    e2e.ti.com/.../unipower_5F00_datasheet.pdf

    我的.srec 文件: e2e.ti.com/.../8664.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个这样的电池(12V、26Ah、Unipower)串联在一起、总电压为24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    化合物0803是如何决定的?

    您是否使用 GPCchem 工具获得化学 ID 匹配?

    您能否共享输入数据和报告?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我很高兴您作出了回应。 我使用了在线工具。 我无法访问报告文件、但我们发现与0803化学 ID 最匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DOD%误差一定为3%或更低很重要、否则即使并非不可能完成学习周期、也会非常困难。 如果 DoD %误差大于3%、则需要为您的细胞定制化合物。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都很棒(DOD 也是)。 VOK 标志从未设置、我认为就是问题所在。 如何解决该问题? 因为即使是充电或0% VOK 也始终会清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这通常是由于细胞没有完全放松,更大或更多的细胞将需要更长的放松时间。

    您让细胞放松多长时间?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10小时。 但出于某种原因、在另一个放电周期之后、标志(VOK)运行良好。 然而,现在我有另一个问题:"学习状态"仍然为0x04 ,从未更新,即使这些标志似乎运行良好(至少,它们似乎正常运行)。 如果需要的话、这里是我的日志文件。 e2e.ti.com/.../8787.learningcycle.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anon:

    您的电池电压看起来不正确。 它会在休息期间减小、不遵循本文档中图形的一般形状。

    实现成功的学习周期

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你认为是因为这个原因吗? 我的寄存器也有点奇怪。 例如、充电电流会偏离比较远(为13、000 mA、与3000mA 中的值类似、3041)。 下面是显示它的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这会导致问题。

    电量计需要正确地报告电流、电压和温度。 如果它们有误、请进行校准。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事:文档中没有说明我是否需要更改"Cell BL Set Volt Threshold"和"Cell BH Set Volt Threshold"的参数。 我是否需要为学习周期配置这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完成学习周期不需要这些寄存器。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我已经解决了所有这些问题。 但是、该标志仍然不变(学习状态保持为4、从不改变为5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anon:

    请分享失败学习周期的新日志和.gg。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在路上。 这只是一个简短的问题。 在哪里可以找到此.gg 文件? 我将 bq34z100-R2与最新版本的 bq studio 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在"DataFlash"选项卡上的右上角点击"Export"、导出.gg 文件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../new_5F00_one_5F00_learn_5F00_cycle.zip 谢谢、谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 ChemID 报告: e2e.ti.com/.../config_2D00_report_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据提供的 GPCchem 报告、ChemID 813最为匹配、并以前说它们将使用803、要完成学习周期、需要对其进行更改。

    同样重要的是他们在学习周期中提供的日志文件。 充电完成后、电压读数会显著下降。 为什么会这样呢? 这将导致学习周期不成功。

     

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Diego。 我会纠正这些问题、并回复告知您它是否起作用。