This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:在未连接电池但仅连接 VBUS 时系统过压保护的作用

Guru**** 2384070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479036/bq25622-how-system-overvoltage-protection-is-acting-while-there-is-no-battery-connected-but-only-vbus

器件型号:BQ25622

工具与软件:

在数据表(修订版 D)中、在正向转换器运行中、不充电时、VSYS_OVP 阈值比 VBAT 高250mV 左右。 在未连接电池但仅连接 VBUS 的情况下、它是如何工作的? 阈值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 当未连接电池且已禁用充电时、系统过压保护的阈值约比系统电压调节点高200mV。 所述系统电压调节点将根据 VSYSMIN 设置而变化。  

    在未连接电池的情况下、系统过压保护的工作方式与数据表中所述相同。 转换器将关闭、在 SYS 轨上施加 ISYS_LOAD 以尝试降低系统电压、并设置 VSYS_FAULT_STAT 以指示过压情况。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garret、感谢您的回答、这一点很清楚。  

    此致。