This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:关于唤醒阈值的含义。

Guru**** 2814055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480230/lmr23630-regarding-the-meaning-of-the-wake-up-threshold

器件型号:LMR23630

工具与软件:

嗨、团队:

我对使能的唤醒阈值有两个问题。

  1. 我的理解是否正确、唤醒阈值意味着如果电压低于0.4V 的最小值、系统将不会进入唤醒状态;如果施加0.4V 或更高的电压、系统将进入唤醒状态?

  2. 我的理解是否正确:当系统进入唤醒状态时、即使器件未处于使能状态、内部 LDO 也会开始工作?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。 唤醒阈值意味着如果电压降至0.4V 的最小值以下、系统将不会进入唤醒状态;如果施加0.4V 或更高的电压、系统将进入唤醒状态。  

    Vwake 并不意味着它会启用器件、这意味着当 EN 电压高于 Vwave 时、该器件会执行一些内部活动、这些活动会具有灌电流、因此即使未启用该器件也会导致功率损耗。  

    只有当您非常关心关断电流时、才应该注意这一点。

    谢谢。此致、