This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:关断模式下的电源正常输出行为

Guru**** 2925180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479054/lm5176-power-good-output-behaviour-in-shutdown-mode

器件型号:LM5176

工具与软件:

您好!

电源正常输出是一个开漏输出、当 FB 超出稳压窗口时、该输出被拉至低电平。

当器件处于低电流关断模式(引脚 EN/UVLO < 0.4V)时、PGOOD 输出的行为是如何的?

它是拉至低电平还是高阻抗?

提前感谢 Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    PGOOD 应在短暂的反应时间后变为低电平(拉至低电平)。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您发送编修。

    此致、Oliver。