请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 工具与软件:
大家好!
我正在围绕 LM5148设计降压转换器、在实验室电源中用作预稳压器、将35V 总线转换为3 > 33V 输出。
我遇到的问题是、我将降压稳压器设计为在+/- 400kHz 的频率下工作、但实际上在 FPWM 模式下只能达到约100KHz。 RT 电阻器不会影响频率。
如果有任何帮助、将不胜感激。
很好的地方
Jesper Kraakman