This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:输入过压导致芯片停止输出、但输入进入安全范围后恢复

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479229/tps63061-input-overvoltage-causing-chip-to-stop-outputting-but-recovers-once-input-goes-into-safe-range

器件型号:TPS63061

工具与软件:

您好!

我们正在使用 TPS63061来提供5V 输出、以便为部分电路供电。
当我们的电池板产生足够的电压来为我们的设计供电时、我们的设计使用太阳能作为 TPS63061的输入。

我们产生了一个误差、太阳能电池板在阳光明媚的日子提供超过最大额定12V 的电压。
发生这种情况时、TPS63061将停止输出、直到太阳能电压降至安全范围内。
我们发现有些器件随时间而出现故障、但并非所有器件都出现故障。

是否有办法让 TPS63061自行关断以避免损坏?
如果是这样、在多大的输入电压下会发生这种情况、在多大的电压下此行为将不再有效并开始损坏器件?

此致、
Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    TPS63061没有 VIN OVP 功能。 也就是说、当输入电压大于12V 时、它无法自行关断。 安全工作条件为:

     当输入电压介于2.5V~12V 之间时、器件可以正常切换。

    2.  输入电压介于12V~17V 之间时、器件不应进行开关、也不会损坏。

    3.当输入电压大于17V 时,仍然存在损坏风险。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我只是想确认一下、前两项陈述的 Vin 范围是否相同?

    如果不是 OVP、是否还有其他任何东西会使器件关断、从而可能产生提供大于12V 的 Vin 的副作用?
    或许启用了过热保护或类似的功能?


    这些器件安装在较远位置、因此很难测试这些条件、但有哪些可能性会导致器件在 Vin > 12V 时关断并在 Vin 降至适当范围后恢复?

    此致、
    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    很抱歉混淆。 我纠正正确的范围。

     当输入电压介于2.5V~12V 之间时、器件可以正常切换。

    2.  输入电压介于12V~17V 之间时、器件不应进行开关、也不会损坏。

    3.当输入电压大于17V 时,仍然存在损坏风险。

    此器件有 OTP、但当 Vin>12V 时、器件可能不会触发 OTP、因为 Vin 升高并不意味着结温升高过大。

    您可以添加一些外部钳位电路来将 TPS63061 Vin 钳制在12V 以下。 也可以在 TPS63061之前添加开关、并在输入电压高于12V 时关闭开关。 无论如何、需要一些外部电路来确保 TPS63061在 Vin 大于12V 时不会开关。

    此致、

    Mulin