This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:关于飞跨电容器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479473/lm27762-about-flying-capacitor

器件型号:LM27762

工具与软件:

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了客户关于 LM27762的问询。
规格如下。
我对数据表"8.2.2.5.3飞跨电容器"部分有疑问。
飞跨电容器的建议值为0.47uF 或1uF、但如果连接容量更大为4.7uF 的电容器、是否会有任何问题?

(规格)
输入电压:5V
VOUT:±4.5V
IOUT:1mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    如果飞跨电容器大于建议值、则输入和输出纹波会增加。

    由于1mA 很低、因此无需选择较大的飞跨电容。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    根据我客户的规格、您是否推荐0.47uF 或1uF 的电容器?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    我推荐使用1µF 飞跨电容器。 这是默认建议、并且我认为较小的值没有太大好处。

    此致、

    Andreas。