This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:共阴极 LED 驱动器

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP5867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480041/lp5813-common-cathode-led-driver

器件型号:LP5813

工具与软件:

您好!  

由于原因、我需要以20mA 的电流驱动两个共阴极 RGB LED。 理想情况下、该驱动器与 I2C (3.3V)连接、并可通过5V 电源驱动 LED。 到目前为止、我只能找到常见的阳极驱动器。 我是在使用达林顿源阵列时卡住了、还是可以在使用带帽器件或系列时做些更巧妙的事情。  

感谢您的帮助、  

Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们的专家目前不在办公室。 我将请另一位专家为该主题提供帮助。 他稍后会回应你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller:

    LP5813可以通过以下连接(左侧)支持两个阴极 RGB LED。 唯一的问题是最大值 一般般 每个50mA 的电流仅为12.5mA (LED/4)。  

    如果客户关心最大平均电流和封装尺寸、则可以使用 下面所示的另一个器件 LP5867 (7条扫描线* 6个电流阱、WCSP 封装2.55mm× 1.80mm)、50mA 最大支持16.7mA (WCSP/3) 一般般 进行了测试。

    此致、

    Felix