This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25770G:正在保存配置

Guru**** 2544070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25770G, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470252/bq25770g-configuration-saving

器件型号:BQ25770G
主题中讨论的其他器件: BQ25710、BQ25770

工具与软件:

尊敬的所有人:

是否可以将配置保存到 BQ25770G 中、我在数据表上没有看到任何有关这方面的信息。

如果没有、我们必须在系统复位后(例如更换电池组时)启动配置。 您确认吗?

此致

S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 BQ25710相同。  

    e2e.ti.com/.../faq-bq25710-will-bq25710-keep-the-old-register-settings-after-power-off

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    谢谢你的第一次答复,但我不确定你的意思是什么。 我知道如果寄存器的值与默认值不同、则必须在加电时写入该寄存器。

    但在我的应用中、我有一个开/关 µC 来打开 n ü µC 电源、但我希望即使我的 n ü r 已关闭、也能够为我的电池组充电。 但是、当我评估 BQ25770G 时、似乎有必要将其配置为充电模式、它不是默认模式、对吧?

    此致

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确! BQ25770将在启动后等待充电命令。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢