This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:TI 是否曾以这种方式生产 SOIC?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467787/tps54231-have-ever-ti-produced-soic-in-such-a-way

器件型号:TPS54231

工具与软件:

大家好、我从一家值得信赖的知名供应商处购买了一些电源 IC。 多年来、我收到的 TPS54231芯片的外形、封装和性能一直保持不变。 但是、我最近开始注意到性能问题。 在对电路进行多次彻底检查发现没有缺点后、我发现新购买的 IC 与典型的 TI 芯片具有不同的标记。 从过去一切正常开始、我的电路和布局保持不变。 这些是否是低质量假冒器件而不是原装 TI 芯片? TI 是否曾生产过具有此类标识或雕刻的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad

    我们的同事正在农历新年假期、请期待我们的回复延迟。

    谢谢。

    BRS

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad

    您最近购买的设备存在性能问题? 左侧还是右侧?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 左边那个有问题的地方没有刻上 TI 标识。 合法的 TI 产品是否没有标识雕刻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad

     对于来自不同组装/测试站点的器件、TPS54231的顶部符号可能带有 TI 标识或 TI 字母。 如果您从 TI.com 或授权分销商处购买产品、则没有风险。  

    您看到了哪种性能问题?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad

    我将关闭该主题、因为没有响应。 有关产品的更多问题、您也可以 向我们的  客户支持中心提交请求单 、以获得进一步帮助。

    谢谢、此致。