This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426YZFR 的 VSS 布线(中心接地引脚)–最佳实践

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479514/bq27426-routing-vss-center-ground-pin-of-bq27426yzfr-best-practices

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们计划实施 BQ27426YZFR 电量监测计 IC 的应用、但我们在 PCB 布线方面面临挑战、尤其是对于 VSS (接地)引脚 、位于的中心 9焊球 DSBGA 封装 .

我们面临的挑战:

  • VSS 引脚(B2)位于中央位置 这样就很难在不违反的情况下进行路由 间隙限制 .
  • 由于、我们无法在相邻的焊盘之间布线 和间距限制 .
  • 不首选焊盘中的过孔 器件损坏的情况。

问题:

  1. 用于高效地对 VSS 引脚进行布线的建议方法是什么?
  2. 能够实现 相邻的 GPOUT 引脚必须接地 而不是用作 VSS 的备用布线路径?
  3. 有没有 参考设计或布局示例 适用于 BQ27426YZFR?

对于有效地对此 IC 布线的任何指导或最佳实践、我们将不胜感激。 提前感谢您的支持!

南迪什 K