This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476641/tps22810-q1-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma-report

器件型号:TPS22810-Q1

工具与软件:

您好!  

对于以下器件型号 TPS22810TDBVRQ1的故障模式分布、我想获得一些帮助、该值通常包含在 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到它。

感谢您的帮助、此致

Josue Rojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    请查找以下链接来估算时基故障率。

    MTBF 和 FIT 率估算器

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 、  

    感谢您回答该问题。 是的、它包含时基故障率。  

    但我还在寻找  此器件的失效模式分布(FMD)和引脚失效模式分析(引脚 FMA)、这通常包含在功能安全报告中(请参阅 LMQ644xx-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 作为参考)。  

    在之前的场合中、对于不同的器件型号、没有此报告、因此要求并提供了此报告。 (请参阅 SN74HC244:功能安全报告-引脚 FMA -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    遗憾的是、我们现在暂不提供此器件的 TPS22810-Q1引脚 FMA 文档。

    我能不能知道您需要这个和时间表的原因吗?

    我会向内部团队核实是否可以这样做。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、  

    FMEDA 需要这些信息、并且该器件包含在分析中、因为它是设计的一部分。 这将帮助我们了解系统中可能产生的故障模式和影响。 最好能 在今后3-4周内提供报告。  

    请告诉我该申请是否可以获得支持、非常感谢您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    我将在明天的 EOD 之前对此进行更新。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    PDMA 和 FIT 率可用于此器件。

    我们将讨论 FMD 并生成报告。

    我们预计将在4月的第1周之前完成。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的此次更新、  

    希望我们能在下周发布这份文件、感谢大家的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rojo:

    我认为有一些误解。 预计完成日期是4月的第1周。

    谢谢  

    Amrit